in Standardlängen oder nach Ihren Wünschen
abgelängt und gebogen

Seit mehr als 75 Jahren liefert Swagelok qualitativ hochwertige Produkte, mit denen Kunden sicher und effizient arbeiten können. Nachhaltigkeit war hierbei immer ein Thema und stellt heute eine wesentliche Wertebasis der Unternehmenspolitik von Swagelok dar, die tagtäglich in über 200 Niederlassungen weltweit von insgesamt über 10.000 Mitarbeitern gelebt wird.
Durch das Zusammenwirken von umweltrelevanten und sozialen Aspekten sowie unternehmensbasierten Grundsätzen zu Supply Chain und Compliance, entstehen rundum nachhaltige Produkte, die den Anwender in seinen eigenen Nachhaltig-keitsbemühungen unterstützen und fördern.

Die kontinuierliche Verbesserung unserer ökologischen Performance ist einer unserer Grundwerte und spiegelt sich in den hocheffizienten Produktionsabläufen des Swagelok Konzerns wider: schlanke Fertigungsmethoden wie u.a. 5S und Kaizen tragen dazu bei, ressourcenschonend zu arbeiten und bestehende Prozesse zu verbessern. Sichtbare Ergebnisse sind:
Reduzierung von Abfällen und gefährlichen Stoffen – es werden die verschiedensten, durch anerkannte staatliche Stellen zertifizierte, Anstrengungen unternommen, um Energie und Abfälle zu reduzieren. Im Ergebnis produziert der Swagelok Konzern dadurch jährlich
30 % weniger Müll. In diesem Zusammenhang werden von Swagelok jedes Jahr 100 Tonnen an Holzpaletten, 7 Tonnen Papier und über 8.000 Tonnen Legierungsmaterialien recycelt. Nebenprodukte von Fertigungsprozessen, wie Metallspäne sowie Schmier- und Kühlmittel wurden und werden in Kooperation mit anderen Unternehmen zum erneuten Gebrauch oder Weiterverkauf aufbereitet. Zusätzlich werden schrittweise gefährliche und umweltschädliche Chemikalien aus dem Fertigungsprozess eliminiert und durch sichere, umweltfreundliche Medien substituiert.
Ressourcensparendes Energie- und Wassermanagement – die Swagelok Company bezieht mittlerweile 37 % der intern benötigten Energie aus erneuerbaren Energiequellen. Dadurch, dass im gesamten Unternehmen statt herkömmlichen Leuchtmitteln LED-Lampen eingesetzt wurden, konnte über eine Million kWh Strom gespart werden – eine Menge, mit der 107 Wohnungen durchschnittlicher Größe ein Jahr lang mit Strom versorgt werden können. Seit 2017 wurde der jährliche Wasserverbrauch zudem um 50 % reduziert, was einer Menge von ca. 380.000 m³ entspricht.

Innovative Produkte im Einklang mit nachhaltigen Energien – leckdicht und langlebig, das ist der Anspruch, den nachhaltig agierende Anwender auch bei anspruchsvollen Applikationen an Swagelok-Produkte stellen dürfen. Mit seinen Produkten und Services schafft Swagelok die Voraussetzungen, dass Anwender wirtschaftlich und vor allem auch nachhaltig arbeiten können. Konkretes Beispiel hierfür sind Komponenten der FK-Reihe, ausgelegt speziell für Anforderungen im Wasserstoffbereich, die o.g. Anforderungen erfüllen und damit dazu beitragen die Energiewende zu vollziehen.
Soziale und unternehmenspolitische Aspekte – bei umweltrelevanten Aspekten, sei es in der eigenen Fertigung, beim Energiemanagement sowie beim innovativen Produktportfolio ist noch nicht Schluss. Um wirklich nachhaltig zu produzieren spielen für Swagelok auch soziale und unternehmenspolitische Aspekte eine maßgebliche Rolle. Lesen Sie hierüber in einem bald erscheinenden Folge-Blogbeitrag.









Als Anwender im Bereich der Fluidsystemtechnik nachhaltiger werden heißt zunächst einmal anerkannt hochwertige Komponenten einzusetzen, die trotz starker Beanspruchung, z.B. durch korrosive Medien, langlebig sind.
Gleichzeitig sollte immer Ziel sein, die Effizienz des gesamten Systems hoch zu halten bzw. zu verbessern. Maßgeblich verantwortlich für unzureichende Effizienz sind Leckagen. Leckagen vermeiden heißt weniger umweltschädliche Emissionen verursachen und weniger Energie zum Betrieb des Systems aufwenden müssen – kurzum nachhaltiger werden. Ganz nebenbei werden dadurch auch die Betriebssicherheit erhöht und Geld eingespart - Geld, das u.U. an anderer Stelle wirkungsvoll eingesetzt werden kann.
Hochwertige, langlebige Komponenten und ein effizient arbeitendes Fluidsystem bilden ein nachhaltiges Gesamtpaket für Ihre Fertigung, mit dem Sie kosteneffizient arbeiten können. Nutzen Sie unsere Produkt- und Servicekompetenz – wir unterstützen Sie gerne.